This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570EVM 3V 输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048992/bq25570evm-206-bq25570evm-3v-output

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25505BQ25570

尊敬的先生/女士

这是问题的延伸。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042604/bq25570-bq25570-charge-3v-battery?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25570#


客户的输出要求是3V 而不是1.8V。  如何将 BQ25570EVM 设置为3V 输出? EVM 仍然无法输出1.8V 或3.0V。请指导我如何设置 EVM 跳线。 电阻。
附件是客户提供的功能块和 Excel 配置文件(我与客户讨论)。

e2e.ti.com/.../7673.bq25505_2800_70_5F00_Design_5F00_Help_5F00_V1_5F00_3.xlsx

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    VSTOR=VBAT 必须高于2V、因为它是升压转换器。  VBAT_OV 引脚上的 EVM 电阻器 R1和 R2设置 VSTOR=VBAT。  VOUT_SET 引脚上的 EVM 电阻器 R9和 R10可设置降压转换器输出(如果使用)。  随附的 xls 可帮助您使用尺寸最接近的电阻器替换 EVM 电阻器。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我无法看到您附加的 Excel 文件。 请给我一封私人邮件(电子邮件)。 另一个问题是如何设置 JP1、JP2、JP3、JP5、JP4、JP6。

    我们的设置是  

    JP2=关闭。

    JP3 = VSTOR

    JP6=开路。

    JP1=打开

    JP4 = 50%

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    关于跳线设置:

    JP1 =开路

    JP2=/EN=GND

    JP3=存储器

    对于太阳能电池板、JP4=80%

    JP5=开路

    JP6=开路。

    我将在私人邮件中回复您的另一个问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我要求客户根据您的建议设置 BQ25570EVM。 并要求他测量 VOSTOR (J5)和 VOUT (J11)的电压。
    发现 Vout =1.9V。 VOSTOR=3.0V。
    客户的系统(VSYS)需要一个3.0V 电源。
    我可以让客户 VSYS 连接到 VOSTOR 吗?
    另一个问题是、BQ25570是否具有 DPPM (动态电源路径)?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    系统可以连接到 VSTOR。  或者、如果系统连接到 VOUT、则 VSTOR 需要至少比3.0V 高200mV。

    BQ25570没有 DPPM。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    让我检查另一个问题。

    如果 Vin 的功率不足, BQ25570是否会自动从电池获取电能,以便为 VSYS 供电?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    是的。  VSTOR 通过 PFET 连接到 VBAT、PFET 仅在 VBAT<2.0V 时关闭。

    此致、

    Jeff