This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:具有 EMI 的连续启动

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, CSD19535KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049410/tps2490-successive-start-up-with-emi

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: CSD19535KTT

你(们)好。

在我的电路中使用电子保险丝 TPS2490时、我遇到了一些奇怪的性能。 问题可能是由于组件选择不正确或工作环境恶劣造成的。

我正在使用2个独立的 TPS2490来控制 2个独立的 CSD19535KTT 晶体管。 连接到输出端的负载每路消耗的电流最大为10A。 输出节点上也连接了22 μ F 电容器。 该电路包括软启动电路。 使能信号由一个逻辑电路控制、此电路不依赖于 VCC 值(它被连接至一个逻辑电源)。 该电路的工作原理如下:

TPS2490被赋予运行的使能信号。 然后、EN 电压超过1、35V 的阈值、并建立在1、5V 的电压。然后、旁路晶体管导通、VDS 很小、启动时电流仅为100mA。 稍后、负载被修改(负载激活时序如下)、从而增加流经开关的电流。 这种电流增加可能很小(几秒钟)。 在这两种情况下、在经过一个特定的电流值(每个电流为3安培)后、TPS2490显示以下曲线。

在这里、在信号第一次变化(标记为负载激活)之前、负载仅消耗100mA、旁路晶体管的 Vds 非常低(器件的漏极上有~50V)。 当负载发生变化时、有时可能会出现一个小的峰值电流(远小于限制值)、并且 TPS 会不断启动、从而给晶体管带来很大的压力。 如果电路保持在此条件下、外壳温度很容易达到100°C 这个持续启动条件在任何时候都不会停止、我需要在晶体管受到任何损坏之前中断电源。 我也尝试过移除软启动电路、但没有任何积极影响。 下面的示波器屏幕截图:

必须明确的是、负载会产生大量 EMI、最终会影响电子保险丝。 此 EMI 与负载消耗的电流量有关:电流越高、EMI 就越大。  

观察栅极电压时、其形状与 OUT (拉电流)相同。 在我看来、这要么是电路组件的错误选择、要么是影响栅极驱动器强制其重新启动的 EMI。 我不知道如果 LIMIT 引脚未充电、栅极/源极信号如何变化。

我附加了该电路的计算器文件。 我们非常感谢您的任何帮助。

此致

.e2e.ti.com/.../20191028_5F00_TPS2490_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅洛、

    欢迎使用 E2E  

    它看起来不像 EMI 问题。 您能否也共享原理图  

    您如何加载输出?

    您是否在低电流条件下进行了测试?

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的联系。

    如果可能、我可以通过电子邮件与您分享原理图。 我也很乐意提供更多详细信息。 请告诉我在哪里写你。

    连接到输出端的负载是一个有源电路、具有2种模式:待机和工作。 待机时、消耗的电流大约为50 - 100mA。 在工作模式下、电流最高可达10A

    基本上、TPS 接收使能信号、如前所述。 然后、旁路晶体管被正确驱动。 这里的一切都运行良好、VDS 非常低且稳定、电流流入负载、电容器充电正确、PG 信号处于活动状态。 之后、负载将进入工作模式并消耗更高的电流。 发生这种情况时、电容器(现在为22uF、但将来可能为100uF)将始终已充电。

    我已尝试将每个 TPS 的工作模式负载从低值增加到3-4安培。 在这些最后的值下、所有值都能正常工作、但在上面、PG 变为低电平、有时是间歇性的。 我可以看到这是因为我将 LED 连接到 PG 输出。 由于旁路晶体管重复启动、我无法获得更高的电流。

    我尝试绕过功率限制功能(仅在 REF 和 PROG 之间留下39k)、但问题仍然存在。 由于 LIMIT 引脚并不总是为电容充电、因此没有证据表明该单元正在限制功率。 (BTW、图1上的 LIMIT 信号对应于定时器引脚)。

    我还将使能引脚连接到固定电压(5V)、并放置一个电容器以消除该引脚上的任何干扰。 对该问题也没有影响。

    我还将另一种类型的负载连接到输出端、即电子负载(KUNKIN KP184)。 使用这个、我可以提高到8安培、而不会出现任何问题(由于负载额定值、我不能再升高)。

    此致、

    Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    我已向您发送私人邮件。 请回复。

    谢谢、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我给你发了一封电子邮件。 确保检查您的垃圾邮件文件夹。 有时可以对其进行滤波。

    此致、

    Ariel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    我已收到您的电子邮件。 我将跟进、从而关闭此主题。

    谢谢、  

    Rakesh