This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Vin=12V、Vout = 3.3V、Iout = 3.5A、Fsw = 400kHz 时、PFM 阈值至 FPWM

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460EVM, LM61460-Q1, LM61460, LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047622/lm61460-q1-pfm-threshold-to-fpwm-when-vin-12v-vout-3-3v-and-iout-3-5a-fsw-400khz

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460EVMLM61460LM61440

大家好、

当我们设置自动模式时、我想知道当 PFM 模式进入 FPWM 模式时的阈值。 输出电压为12V 输入、3.3V 输出和3.5AIout。 (fsw = 400k)

我们如何计算 使 PFM 节点进入 FPWM 模式的最小峰值电感器电流值? 我回顾了以下主题、但仍然不知道。

您能否帮助根据上述条件逐步计算我的阈值? 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897988/lm61460-q1-lm61460-q1-pfm-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM61460%20PWM%20thrshold#

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    进行评估的最佳方法不是进行计算、而是在 EVM 上进行测试。

    我建议获取现有 LM61460EVM 并将其配置为3.3V 输出电压。  

    然后、使用0A 至3.5A 的电流对器件进行缩放并逐渐加载、探测 SW 节点应清楚地显示转换发生的时间。

    在 PFM 模式下、器件将在 SW 节点上产生一些寄生振铃、但随着电流的增加、器件最终将进入 FPWM 模式、其中的 SW 节点波形将始终为方波。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我希望我可以进行真正的测量来确定阈值、但我的客户需要进行计算并提供给他们的终端客户。  

    因此、即使存在很大的差异、我们也需要对它们进行计算。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我需要与系统和设计人员进行检查。

    数据表中没有提到、我不知道如何计算它。

    让我回到您的问题上。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我仍在与设计人员就此进行沟通。

    目前还没有现成的公式、但我希望我们能提出一些东西并为您提供更多信息。

    在有更新时、会将您发布在网站上。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    理论上、我们可以想象、在自动模式下、峰值电感器纹波电流通过最小峰值命令的时刻是从 PFM 到 FPWM 的转换点。 转换点取决于占空比、频率、电感和直流负载电流。  

    在本例中、我们可以得出如下所示的公式。

    LM61460-Q1数据表将 I_pk_min_0规范为 IOUT 的25%。 在这种情况下、峰值电流命令大约为0.25*6A = 1.5A。

    客户应用中的负载电流将具有峰值和谷值电感器电流。   

    同样、这是一种非常粗略的计算方法、客户应该期望有很大的差异。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能告诉我脉冲持续时间的定义吗? 我认为这是占空比高电平持续时间、对吗? 在我的条件下、fsw = 400kHz、占空比= 3.3/12。 占空比高电平持续时间为1/400000*3.3/12=0.6875us。

    数据表中未列出 I_pk_min_0和 Iout 之间的关系。  

    我想知道6A 是常数参数吗? 由于我的条件、Iout (max)仅= 3.5A。 我是否需要将公式修改为0.25*3.5A?

    [引用 userid="284548" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047622/lm61460-q1-pfm-threshold-to-fpwm-when-vin-12v-vout-3-3v-and-iout-3-5a-fsw-400khz/3882728 #3882728"]在这种情况下,峰值电流命令大约为0.25*6A = 1.5A。

    您所附的最后一幅图像 ,Iout 应为3.5A*0.25? 我们可以接受较大的差异、但 我需要合理的公式来说服客户。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    粗方程由器件电流额定值设置。 在使用 LM61460的情况下、器件电流额定值为6A、公式将取其中的25%作为峰值电流命令。 如果您使用的是 LM61440器件、则器件的额定电流为4A。

    Iout_max 是您的应用和负载电流。 请记住、当您加载电流时、直流负载电流顶部将有电感器纹波电流。

    在3.5A 的情况下、您的应用将远远超过转换点、并且将处于 FPWM 中。  

    但是、随着直流负载电流减小、负载电流会导致电感器峰值纹波电流低于峰值电流命令。 此时器件将转换回 PFM、开关频率将显著降低。

    此致、

    Jimmy