您好!
在实践中、我的设计在 经过几天的工作后出现了3个部件故障、显示输出端短路。
从电路板上移除后、我进一步研究了其中一个器件、VOUT2 (引脚13-19)显示到中心接地焊盘的电阻为零欧姆
输入电压为12V

销毁部件的原因可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在实践中、我的设计在 经过几天的工作后出现了3个部件故障、显示输出端短路。
从电路板上移除后、我进一步研究了其中一个器件、VOUT2 (引脚13-19)显示到中心接地焊盘的电阻为零欧姆
输入电压为12V

销毁部件的原因可能是什么?
您是否有可共享的 PCB 布局图?
如果 Vout2引脚显示到 PGND 引脚的低阻抗、这意味着功率级或可能是电容器故障。 您能否检查故障单元上从 SW2 (引脚9)到 PGND (引脚49或相邻引脚之一)的阻抗。 检查 SW1至 PGND 是否为基准。
在正在/正在运行的器件上、VIN (引脚4、5、6)至 PGND (引脚10、11、12)或 VIN (引脚33、34、35)至 PGND (引脚27、28、29)或 SWX 至 PGND 引脚上是否有示波器图。
CIN 电容器需要靠近 VIN 和 PGND 引脚、以最大限度地减小电感。
C19靠近 引脚4至6和引脚10至12
C22靠近 引脚33至35和引脚27至29。
电流布局中的 CIN C19电容器通过过孔连接到 PGND、这并不理想。
长线会增加功率级上的电感和电压振铃。
C22更好、但可以改进
为了进行故障排除、是否可以修改电路板以将电容器放置在 VIN 和 PGND 引脚旁边、然后重新运行测试。