This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:未设置 FC 位

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048507/bq27531-g1-fc-bit-is-not-set

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24192

您好!

您好!!

我将使用 BQ27531电量监测计和 BQ24192充电器。 在学习周期中、我有恒流恒流恒流恒流恒流恒流电流- 300mA、恒压电压100 mV、充电电压为4200mV、设计容量为4200 mAh、 BQ 24192充电器的充电终止电流为256mA (默认值)。 执行充电过程后、充电终止在285mA、电压达到4187mV、但 FC 位未设置为高电平。 我已经按照  SLUUA96A 应用手册中的要求完成了有关认证一次侧充电终止的要求。

为什么未设置 FC 位? 我应该为锥形电流分配哪个值?

正在等待您的回复。

此致、

A. Mixich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、

    您能否通过此过程的日志文件发送? 有多种因素会导致未设置 FC 位、因此最好在整个过程中更仔细地查看您的参数是什么样子。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ27531G1_5F00_Charging.log

    您好、Jackson、

    请查找随附的请求的.log 文件。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、

    有关 这些条件、请参阅 www.ti.com/.../sluua96a.pdf 的第6.10.1.2.2节、您可以检查是否满足所有条件。 如果没有、则可以更改数据闪存参数以匹配充电器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢你的答复。 我已经根据 slu96a 文档检查了有关一次侧充电终止的所有条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、

    您能否布置已配置的锥形值? 如果您可以指定显示每个满足条件的行号、这将有所帮助。