This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:最低开销电压?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047355/ucc28881-minimum-overhead-voltage

器件型号:UCC28881

请考虑 UCC28881数据表(2016年1月版)中图16所示的12V 电池充电器示例-我使用的是与之非常相似的器件、但输入端具有全桥整流器、设置点为29V、具有用于无负载输出限制的齐纳二极管。

这在120VAC 输入上工作正常、可提供约180mA 的充电电流。  但是、其目的是从 PV 模块运行、在输入端(在桥式整流器之前)提供大约40-42V 的直流电、这对于正确极化的直流输入来说是不必要的)。  为12V (示例电路中给出的是13.5)而设置的电路克隆也与15V 齐纳二极管(无负载时不是电阻器)在 PV 基础上运行良好。  输入端有大量的电容缓冲器、因此瞬态照明条件(例如过云等)的变化不会导致输入端出现骤降、但当然、如果是雨天、 电压不会足够高-但这不是测试条件。

在将29V 输出电压构建连接到 PV 40V 时、我得到输出无负载上的30V 电压、但当连接电池组时(无论是否启动)、电流可忽略不计。  数据表忽略了最大输出电压(并且 webench 不允许为设计选择大于24V 的电压)以及最小输入电压开销差分(30V 最小导通电压、I Get)。

是否有人可以为我澄清问题?  此外、是否有任何支持更高电流的引脚兼容器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean:

    感谢您对我们的解决方案感兴趣。  

    基本上、UCC28881没有最大输出电压。  WEBENCH 是大多数条件的参考。 请按如下所示查看此页面并使用 UCC28881计算器  

    UCC28881设计页面

    或直接下载计算器、如下链接所示。

    UCC28881计算器。  

    我认为您遇到的现象是因为占空比会限制输出电流。  

    如 UCC28881数据表第19页所示  

    DMIN =(Vout+Vd)/(Vin、max-Vd)--> CCM  

    DMIN = 2 * Iout/ILIM * (Vout+Vd)/(Vin、max-Vd) -> DCM

    假设 Vin、max = 42V (PV 模块输出)、Vout = 29V、Vd = 0.7V、Iout = 180mA、Vd = 0.7V。  

    DMIN = 72%--> CCM

    DMIN = 59%-> DCM 这两个值均超出 UCC28881的最大占空比规格。 (55%、请参阅 UCC28881数据表第6页的说明)。  

    这应该是使 电流可忽略不计的原因、因为它受 Dmax 的限制、而 Dmax 也与 ILIM 相关。  

    较高的电流限制可能 有助于实现这一点。 但是、UCC28881在该系列中具有最高的 ILIM、支持700V HVIN 引脚。  

    输入规格。 您提到过、具有宽输入电压范围(<100V)的降压转换器可能能够满足您的要求。 请参阅以下链接。  

    TI 器件

    谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我忽略了检查占空比(我通常将占空比作为升压拓扑的限制因素)。