This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPS23881EVM-008

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881EVM-008, TPS23881, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049333/tps23881evm-008-tps23881evm-008

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR-007TPS23881MSP-EXP430FR5969

尊敬的支持人员:

1.我购买了 Boost-psemTHR-007和 tps23881evm-008。 根据 TPS23881EVM 用户指南、我可以通过 AUTO 引脚设置自主特性。 这是一个很好的功能,我们希望使用它来进行联合国管理的 POE 设计。 但 TPS23881的更新数据表已将52引脚(AUTO)更改为(NC)。 我的问题是我能否再使用此功能?

2.我还购买了 LaunchPad MSP-EXP430FR5969进行测试。 我可以从何处下载源代码、以便 TPS23881能够在自动模式下运行?

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loi、

    遗憾的是、TPS23881需要 SRAM 补丁才能符合该标准。 这只能通过 MCU 加载 SRAM 补丁来完成、如 TPS23881产品页面的应用手册部分所述。 因此、如果尝试满足合规性要求、则不能使用 TPS23881自动引脚。 但是、如果您只关心互操作性、则可以将此功能与我们的 PoE PD 结合使用、它仍将执行检测、分类和上电操作。 但是、如果通过 SIFOS 或 EA 标识认证进行测试、则无法通过测试。

    2.正确。 您可以在 mysecure 页面上下载 TPS23881的 SRAM 补丁、并通过 MSP430加载补丁。 然后、您可以将 PSE 设置为自动模式、它将符合要求。 对于源代码、我们在 TPS23881产品页面的软件开发下提供了参考代码、可帮助您启动系统软件。 它有一个自动文件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin 提供的信息

    1.您能否在 TPS23881的 mysecure 页面上为我提供下载 SRAM 补丁的链接。 谢谢你

    2.我下载 TPS23881的参考代码。 然后、我导入到了 LaunchPad MSP-exp430FR5969、但它只能看到半自动模式。 没有自动 CCS。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loi、

    请参阅以下产品页面链接和图片  

    https://www.ti.com/product/TPS23881

    2. 我必须更深入地浏览 CSS 文件夹以查找自动 CSS 文件。 请参阅下面的 SLVC771A->TPS23881Ref->Project->CSS

    请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!