This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:设计审查

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825A, TPS628502, TPS5432, TPS62824, TPS62088, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049285/tps5432-design-review

器件型号:TPS5432
主题中讨论的其他器件:TPS62825ATPS628502TPS62824TPS62088TPSM82822

您能否查看所附的设计。 请告诉我您的意见。

e2e.ti.com/.../ELIXA_5F00_AI_5F00_ENGINE_5F00_SCH_5F00_NA_5F00_EDITED_5F00_29OCT2021.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计基本上还行、只是在 COMP 和 GND 之间应该有一个电容器。

    在任何情况下、为什么要使用这款较旧、较大的器件?  例如、TPS62825A 系列或 TPS628502系列的尺寸要小得多、更易于设计且更高效。  它们还具有 PG 输出。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的要求如下所示。

    输入 :3V - 4V

    输出:1.25V、2A  
    根据器件供货情况、我们选择了器件。 请建议使用相同规格和可用性的新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    根据供货情况、您是指它今天有库存(我在 TI.com 上看到现在有371个器件)、还是您已经订购了一些器件?  库存在该市场的时刻发生变化、因此您不应依赖查看某些商品、除非您订购了这些商品。  与我之前提到的2个器件不同、TPS5432也没有引脚对引脚的替代器件。  因此、无法获得所需的确切器件型号的风险更大、因为只有一个器件型号。  TPS62824/5/6/7A 提供8引脚对引脚器件、TPS62850x 提供3。

    TPSM82822和 TPS62088目前在 TI.com 上已超过1ku、也是更好的器件。  TPSM82822是一款集成了电感器的电源模块。  因此、这是一个更少的组件、您必须跟踪和采购。

    Chris