你(们)好
我有一个嵌入式系统、使用 BQ35100来监控电池使用情况(寿命)。 这是使用蓄能器工作模式完成的(因此电池类型无关紧要)。
第一个量规限位计需要1.8秒、而后续的量规限位计则需要1ms 或更短的时间。 我想知道这是为什么-这是正常的吗? 设置中是否缺少内容?
在我的设置中:
1. GE 引脚在上电后很快被系统固件取为高电平并保持高电平-电量监测计保持通电;
2、接下来检查 I2C 通信是否成功。 与 BQ35100进行交互、方法是不断尝试读取控制状态寄存器、直到成功;
然后反复读取控制状态寄存器。 直到 INITCOMP=1 (它执行此操作而不是检查 ALERTB 引脚);
然后、它会写入 DF 以更改为使用 Vin 而不是 Bat 进行电压测量。
完成此设置后、它将循环:
1、每5秒获得 V、I 和 Q 测量值;
2.每20秒,它会在“开始”和“停止”之间切换。
发出每个监测计停止命令后、它通过反复读取控制状态寄存器来检查 G_DONE。
每个关键阶段都是定时的、我注意到第一次执行 Gauge Stop、然后等待 G_DONE、这需要近2秒的时间。 但后面的速度要快得多。
请参阅随附的诊断消息(我认为勾号= 1ms)。
我还注意到、测得的电流需要一段时间才能稳定至-2mA 的数值。 那么、我想知道电池电量监测计是否需要更多的时间来稳定?