This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:累加器模式:第一次测量仪表停止需要很长时间

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049413/bq35100-accumulator-mode-first-gauge-stop-takes-a-long-time

器件型号:BQ35100

你(们)好

我有一个嵌入式系统、使用 BQ35100来监控电池使用情况(寿命)。 这是使用蓄能器工作模式完成的(因此电池类型无关紧要)。
第一个量规限位计需要1.8秒、而后续的量规限位计则需要1ms 或更短的时间。 我想知道这是为什么-这是正常的吗? 设置中是否缺少内容?

在我的设置中:
1. GE 引脚在上电后很快被系统固件取为高电平并保持高电平-电量监测计保持通电;
2、接下来检查 I2C 通信是否成功。 与 BQ35100进行交互、方法是不断尝试读取控制状态寄存器、直到成功;
然后反复读取控制状态寄存器。 直到 INITCOMP=1 (它执行此操作而不是检查 ALERTB 引脚);
然后、它会写入 DF 以更改为使用 Vin 而不是 Bat 进行电压测量。

完成此设置后、它将循环:
1、每5秒获得 V、I 和 Q 测量值;
2.每20秒,它会在“开始”和“停止”之间切换。

发出每个监测计停止命令后、它通过反复读取控制状态寄存器来检查 G_DONE。

每个关键阶段都是定时的、我注意到第一次执行 Gauge Stop、然后等待 G_DONE、这需要近2秒的时间。 但后面的速度要快得多。
请参阅随附的诊断消息(我认为勾号= 1ms)。

我还注意到、测得的电流需要一段时间才能稳定至-2mA 的数值。 那么、我想知道电池电量监测计是否需要更多的时间来稳定?

e2e.ti.com/.../211029_5F00_BQ35100_5F00_startup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我知道这里发生了什么。 这是因为我使用的电池电量监测计与用户指南中设想的不同。
    由于我不将 GE 设置为低电平、因此 G_DONE 始终保持高电平。 因此、在我的情况下、使用 G_DONE 机制不起作用。