This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:故障脉冲问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048007/bq24250-fault-pulse-question

器件型号:BQ24250

大家好、

客户询问故障脉冲行为、您能帮您回答吗? 谢谢你。

  1. 关于下面寄存器#1的描述、故障字段中列出的所有故障是否都会导致故障脉冲?
  2. 如果故障持续存在、是否只有一个故障、或者是否会有周期性故障脉冲?
  3. 如果在充电期间发生故障导致充电停止、STAT 引脚上的预期状态转换是什么?

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    但是、对于1、是的、如果存在多个故障、它们可能会捆绑到一个脉冲中。

    关于2、否、如果故障依然存在、则在故障首次发生时会出现一个故障脉冲。

    关于3、在此器件上、STAT 和 INT 具有相同的行为。  当充电停止时、STAT 和 INT 变为高电平至外部上拉电压、而当充电恢复时、STAT 和 INT 变为低电平。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    获取、感谢您的支持。

    此致、

    Mike