This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:最大占空比和输入压降电压

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045921/lm5575-q1-maximum-duty-cycle-and-input-dropout-voltage

器件型号:LM5575-Q1

SNOSB - 2008年10月- REVSED 2019年7月

7.4.6最大占空比和输入压降电压

在"7.4.6"部分中、我们将讨论最大占空比和输入压降

对于我的使用需求,输入电压为+18V 至+31.5V,最大电压为+50V。

我们正在考虑输出电压范围为+20V 至+28V 的输出。

最大占空比和输入压降电压部分中描述的公式为

VinMIN =(Vout+VD)/(1fs * 500ns)

输出电压:+24V

VD:最大0.7V

FS:450kHz

如果您将每个项目代入此公式并进行计算、

VinMIN =(24V +0.7)/(1-450kHz*500ns)= 31.87V

(1)作为 LM5575IC 的输出特性、输入电压必须为+31.87V 或更高。

可以将其间隔为接近0V、此时+24V 剂量的输出电压不会上升吗?

或者、对于输出电压、根据输入电压、输出一定的电压、

剂量+24V 的控制电压意味着输入为+31.87V 或更高?

(2)即使输出电压设置为+24V、最大输入电压也是+75V。

有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eiji

    是的、您列出的公式是正确的。 当输入电压低于31.87V 时,电路以最大占空比运行,Vo 将为 Vin*Dmax。 因此、获得稳定的24V Vo、Vin 不应小于31.87V。

    当输入电压为75V、输出电压为24V 时、占空 比约为0.32、远离最小值(0.036)、因此没关系。

    希望这能有所帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eiji

    我现在将关闭此主题、您可以随时打开一个新问题。 谢谢你。

    此致。