This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044289/tps54060

器件型号:TPS54060
主题中讨论的其他器件: TPS5410

早上好、

我通过将外部电子负载连接到电路中 TPS54060的输出电容器来检查 TPS54060的过载行为。  

输入电源电压范围为18V 至26.4V (典型值为24V)、 预期输出为5V。  

当我的外部负载大约为0.9A 时、我仍然看到输出大约为4.8至4.88。

当负载稍高时、输出电压降至2.5V、如果我增大、短路保护开始前会出现状态、我会看到电路中出现异常行为、例如短路发生和消失、短路发生和消失。  

负载高于0.93A 后、我看到短路保护生效、我看到示波器中的附加图。

我的问题->为什么在短路保护开始之前我会看到所谓的奇怪行为? 我缺少什么吗?

如果您需要有关电路的更多信息、请告诉我。 它专为400mA 负载和预期的开关频率而设计。 介于434至442 kHz 之间。

非常感谢您的参与

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供电路原理图和 BOM? 当增加负载时、I_LOAD 压摆率是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢您的快速回复。 我将静态负载设置为大约0.92A。  

    原理图随附。 如果您需要其他信息、请告诉我。  

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉未看到随附的。

    还建议 您检查 Vsw 和 Il 的波形 。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我看到上传文件时出现一些问题。 我尝试复制并粘贴它、但质量对我来说似乎不是很好。  

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1634278057316v1.png

    如果上链接不起作用、请共享电子邮件地址、然后发送 pdf。

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向 gui-he@ti.com 发送电子邮件

    另外,建议 您检查 VSW 和 IL 的波形。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54060是一款0.5A 器件、(电流限值为0.94A μ A、如数据表所示)。

    在 Vin=24V、Vo=5V、Io=0.9A 的条件下、iL_peak 几乎为0.94A。 因此、当增加负载时、输出功率受到限制、且 vo 下降。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当外部负载接近0.94时、峰值电流会反复达到电流限值。 这就是我看到这种正常行为的原因。 您看到我的电路有什么问题吗?

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在电路中没有看到错误。 但是、由于 Iout 过大、超过0.6A、您是否 考虑更改 TPS5410进行替换? 它与 TPS54060引脚对引脚兼容。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我现在将关闭此主题、您可以随时打开一个新问题。 谢谢你。

    此致。