This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有与 Si8273BB-IS1类似的 P2P 解决方案?

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21521, UCC21530, UCC21222, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048829/does-ti-have-a-p2p-solution-like-to-si8273bb-is1

主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC21521UCC21530UCC21222UCC21540

大家好、

TI 是否有像 Si8273BB-IS1这样的 P2P 解决方案?  规格必须相同或升级。 Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您联系 E2E!

    请让我们等到明天再回来参加本次交叉参考。 我们的专家正在研究我们可以在此处放置的合适器件。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们针对 Si8273BB 最兼容的 P2P 解决方案包括:

    • UCC21520 -几乎是 P2P、它具有禁用引脚、而不是启用引脚。 它具有可编程死区时间控制。 该封装更宽、支持更高的隔离电压5.7kVrms。
    • UCC21521 -是 P2P、但没有 Q100认证。 它具有更宽的封装。
    • UCC21530 -移除了2个引脚、因此通道间距更大。 具有使能引脚和死区时间。 该封装更宽、支持更高的隔离电压5.7kVrms。
    • UCC21222或 UCC21220-几乎为 P2P、具有禁用引脚。 这些是唯一采用16-NB 封装的双通道驱动器。
    • UCC21540 -几乎为 P2P、类似于 UCC21520和 UCC21530、 具有更大的灵活性、并且仅具有禁用引脚。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的大力支持、您可能会考虑使用 UCC21521进行设计。 谢谢