This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2032:PTS2032上的电流限制不起作用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049458/tps2032-current-limiting-not-working-on-pts2032

器件型号:TPS2032

我使用多个 TPS2032器件作为 USB-A 输出驱动器的限流器、该器件始终处于启用状态。  我正在逐渐增大负载电流、期望器件以大约1.5 smperes 的速度进入恒定电流运行、同时将故障信号置为低电平、如数据表第9页的图9所示。  永远不会报告故障情况、输出电流继续上升到1.5毫安以上、无限制为{?} 电流至少为2.1安。  由于这些器件的效率极高、因此它们永远不会进行足够的预热以导致热故障。  使能输入连接到固定为5.21Vdc 的输入。

为了使限流电路正常工作、需要如何使用这些器件、是否有一些特殊之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustin、

    当您逐渐增大电流时、它属于第二个条件。 请参阅图13至图22。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。