请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2032 我使用多个 TPS2032器件作为 USB-A 输出驱动器的限流器、该器件始终处于启用状态。 我正在逐渐增大负载电流、期望器件以大约1.5 smperes 的速度进入恒定电流运行、同时将故障信号置为低电平、如数据表第9页的图9所示。 永远不会报告故障情况、输出电流继续上升到1.5毫安以上、无限制为{?} 电流至少为2.1安。 由于这些器件的效率极高、因此它们永远不会进行足够的预热以导致热故障。 使能输入连接到固定为5.21Vdc 的输入。
为了使限流电路正常工作、需要如何使用这些器件、是否有一些特殊之处?