This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:如何测试51200的灌电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200, TPS51200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049439/tps51200-q1-how-to-test-sink-current-of-51200

器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS51200TPS51200EVM

大家好、

我是否可以询问客户如何测试 TPS51200-Q1灌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TPS51200 EVM 指南提供了一个说明和电路来演示如何灌电流/拉电流

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu323/sluu323.pdf?ts=1635598191635&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    要测试灌电流、您可以执行类似于 TPS51200EVM 的操作、在 TPS51200EVM 中、您可以使用低值高功率电阻器将更高电压源连接到 VTT 输出。 在 EVM 上、我们使用并联1.5 Ω 1W 电阻器来实现这一目标。

    因此、如果您想使用0.75 VTT 和1.5V VLDOIN 灌入1A 电流、可以使用两个并联1.5 Ω 1W 电阻器将 VLDOIN 连接到 VTT。

    由于电阻器上的 V=IR 压降较大、因此建议使用并联电阻器、因此这些电阻器具有较高的额定功率非常重要。

    谢谢、

    Kadeem