This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LM7815和 LM7915的压降特性

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049174/lm7800-dropout-characteristics-of-lm7815-and-lm7915

器件型号:LM7800

您好、专家、

我的客户想要 LM7815和 LM7915的压降特性、如下图所示。 请提供。 谢谢!

此致、

进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         这些是旧器件、我们目前没有这些器件的样片。 我们已经申请了样片、因此我们可能需要长达2-3周的时间来为您提供这些数据。 我会随时向您通报最新进展情况。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    非常感谢。  

    此致、

    进行了比较