主题中讨论的其他器件: BUF11704
您好!
我们的客户正在使用 BUF07704 (6ch)、但由于交货问题、我们计划暂时使用 BUF11704 (10ch)。
由于每个产品的输入范围对于每个通道是不同的、我想使用具有相同输入范围的通道。
它们的应用需要6个通道、使用 BUF11704的 IN3至 IN8。
因此、CH 1和2不必要的输入端子为
VDD 或中间电压
同样、CH9、10
GND 或中间电压
我认为这是适当的。
问题1.
和规格
BUF07704的 CH1 ~ 3 -> BUF11704的 CH3 ~ 5
BUF07704的通道4 ~ 6 -> BUF11704的通道6 ~ 8
我认为如上所述、替换它更好、但是否有问题?
问题2.
例如、可以使用10kΩ x2输入 Vdd/2来输入中间电压以处理未使用的端子吗?
由于输入偏置电流非常低、我认为可以接受更大的电阻值、但请告诉我我们是否应该小心。
问题3.
我认为 BUF07704的每个通道都对应于"图22中的 GMA1-GMA6。 伽马校正曲线"。 是这样吗?
还是 GMA3-GMA8、因为它具有不同的输入范围?
此致、
Hiroshi