This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:对于 DGN 封装信息、DGN0008D 或 DGN0008G、哪一项是正确的?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047948/ucc27424-which-is-correct-on-dgn-package-information-dgn0008d-or-dgn0008g

器件型号:UCC27424

您好!

我的客户希望使用 UCC27424DGN (DGN 封装)。  但是、在最新的数据表中、我们找到了两个 HVSSOP 封装信息:DGN0008D 和 DGN0008G。   哪一项是正确的信息?   请告诉我们。  

谢谢、此致、
 M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您的参与!

    ----

    我认为 这个 E2E 主题 应该能回答您的问题。  如果不是、请继续。

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grgurich-San、

    我在 数据表中比较了 DGN0008D 和 DGN0008G。  因此、PowerPAD 的大小如下所示:

       

    请告诉我们您的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    我们这方面的专家目前不在办公室。 他应在下一个工作日内回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    这似乎在这个 E2E 主题中进行了讨论...

    请告诉我这是否有助于/解答您的问题。

    ----

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grgurich-San、

    我的问题是 在 UCC27424、DGN0008D 或 DGN0008G 上使用哪种封装。  我对其他器件不感兴趣。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我们需要有关 UCC27424的准确信息。 由于数据表中的信息不确定、我们的客户正在停止布局设计活动。

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San 和 Wasa-San、

    很抱歉造成混淆。

    ----

    我认为这两个维度都存在;具体取决于   零件的起始组装地点。

    请使用 DGN0008D 绘图尺寸。

    谢谢、

    Aaron Grgurich