This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:绝对最大额定最小值

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048686/lm2941-absolute-maximum-rated-min-value

器件型号:LM2941

LM2941SX 的输入引脚输入、调节、开/关

您能告诉我每个电压的绝对最大额定电压最小值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    我们没有该部件的额定值、但只要不超过绝对最大值、就会满足该部件的操作。 这样、您可以将绝对最大值视为最小值。

    IN - 60V

    这是一个较旧的器件、因此我们没有这些引脚的绝对最大值数据。

    调整-不应直接驱动此引脚、因此应始终处于0-1.35V 范围内

    开/关- 此器件的开/关引脚上的电压没有任何定义的限制。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="490623" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048686/lm2941-absolute-maximum-rated-min-value/3881300 #3881300"]输入-60V[/quot]

    IN 引脚的绝对最大额定值是否与±60V 匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="490623" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048686/lm2941-absolute-maximum-rated-min-value/3881300 #3881300"]开/关- 我们对此器件的开/关引脚上的电压没有任何定义的限制。

    这是否意味着施加±15V 等电压不会影响损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    输入电压可降至-75V

     的、在器件的开/关引脚上施加±15V 电压应该是可以接受的。

    此致、

    John