This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:关于在交流适配器存在的情况下实现仅电池模式

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049267/bq25710-about-realization-of-battery-only-mode-in-the-presence-of-ac-adapter

器件型号:BQ25710

您好!

在参考以下 E2E 后、我有疑问。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046833/bq25710-discharge-the-battery-by-forcing-it-into-battery-operation-when-vbus-power-is-supplied/3875199#3875199

客户希望能够测量其应用中实施的电池的功率。
在后台、他们希望在交流适配器存在的情况下实现电池放电功能。
我介绍了学习模式。 但是、他们希望通过以下配置实现放电功能。



他们希望在 VBUS 引脚上安装一个 FET、并强制缺少交流适配器。
您能给我一些关于此配置问题的建议吗?

此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    这没有问题。 在这种类型的配置中、 FET (背靠背阻断 FET)可被视为 一个独立控制的负载开关。   从充电器的角度来看、 VBUS 没有电压。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”