This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:当 LM61495输入断电时、输出电压存在抖动问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048300/lm61495-q1-when-the-lm61495-input-is-powered-down-the-output-voltage-has-a-jitter-problem

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495

大家好 、

当 LM61495输入断电时、输出电压存在抖动问题、如下图所示。
客户正在使用电子负载进行测试:好的,负载低于4A 时,负载高于5A 时将发生抖动。
演示板也存在此问题。
SCH 上没有可调的内容、请帮助查看问题所在?

fsw 为400kHz、输出电感器变为2.2uH

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已确认 EVM 上也观察到此问题?
    我看到您的评论"演示板也存在此问题。" 我想再次确认这是正确的。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供 VIN、VOUT、SW 和 IOUT 波形? 这将帮助我了解关断期间器件发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 因为我还为客户应用 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否按先前的要求提供更多波形?

    如果我发现任何异常情况、我将查看原理图并提供反馈。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中的组件看起来正常。  

    输入/输出电容和 RFF/CFF 看起来正常。  

    请在关断期间提供 SW 节点波形、以便我评估演示板的电气行为。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此故障诊断已被拉离至相应的应用程序支持成员。

    因此、我现在将关闭此主题、以整合故障排除工作。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy