This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:OSC16MOUT 频率容差

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048149/tps659037-osc16mout-frequency-tolerance

器件型号:TPS659037

您好!

你好。  TPS659037的时钟 OSC16MOUT 频率容差是多少? 客户检查评估板 TMDSIDK5729、它超过了数据表中提到的限值、您能解释一下吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的联系。 您能否提供有关 所见行为的更多详细信息、例如频率、范围截图、从该行为观察到的问题?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    在评估板(附件)中测量时、

    接收频率为16.393MHz、但根据数据表(已随附)

    它的容差仅为+-30ppm。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请查看此内容、并在明天更新。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     观察到的这种行为似乎来自晶体。 我建议将晶体换用相同或类似规格的器件、并查看行为是否继续。

    谢谢、

    Daniel W