This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22671:需要 LM22671最小负载?

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049342/lm22671-lm22671-minimum-load-required

器件型号:LM22671

查看 LM22671、创建18-28V 输入、15.5V 输出、250mA。  我对最小负载电流有疑问、我的负载可能小至4mA、高至205mA、这个降压稳压器上必须保持什么最小负载?  4mA 电流是不够的吗?  此外、如果我将负载增加到0.5A、以将电感器缩小到屏蔽类型、500mA 配置下的最小负载是多少?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    无论您的最大负载是多少、4mA 的最小负载都应该足够。

    谢谢