This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如果 GPI 配置为电源轨#39;s 关断序列相关性、为什么 GPI 在取消置位时不关闭电源轨? UCD90xxx

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90160, UCD90124, UCD90320, UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049395/faq-why-does-the-gpi-not-turn-off-the-rails-when-it-is-de-asserted-if-the-gpi-is-configured-as-a-rail-s-sequence-off-dependency-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90160UCD90124UCD90320UCD90124A

每个电源轨都有自己的开/关配置设置。 在该设置中、有三个源可以控制电源轨的导通和关断:

操作:电源轨在收到操作命令时尝试打开和关闭。

2. CONTROL 引脚:当 CONTROL 引脚状态被切换时、电源轨会尝试开启和关闭。

3.无(自动启用):一旦 UCD90xxx 器件复位、电源轨将自动尝试开启。

只有在电源轨尝试更改导通和关断状态后、才会检查相关性。 因此、单独切换 GPI 关闭时序依赖项不会关闭电源轨。 电源轨必须首先接收更改状态的指令、然后检查相关性条件以确定更改其 EN 引脚状态的实际时序。

对电源轨进行排序的另一种机制是故障响应(过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、欠流(UC)、过热(OT)、 最大开启时间、GPI 故障等)。 电源轨可根据其故障响应设置立即关闭。 每个电源轨可包含多个其他电源轨作为故障关断从电源轨。 从轨根据各自的相关性和延迟设置关闭。 有一个条件:电源轨必须在故障响应配置中自行关断、才能关断其从电源轨。 如果电源轨忽略其故障响应配置中的故障、则不会关断其从电源轨。

UCD9090A、UCD90160A、UCD90240、UCD90320和 UCD90320U 器件支持 GPI 故障关闭电源轨。 UCD9090、UCD90160、UCD90120、UCD90120A、UCD90124、 UCD90160器件不支持 GPI 故障关断电源轨。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90320 UCD90320U