This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TIDEP-01022更正了器件型号

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049050/tps6594-q1-tidep-01022-correct-part-number

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01022DRA821

您好!

我在 TIDEP-01022原理图的第18页上查找 TPS659413 (U22)的正确订购号。   根据 BOM、它是 PTPS659413F0RWERQ1、但原理图表明它是待定的。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您是否查看了为 DRA821供电的参考设计?

    如果是、PMIC 将是 TPS65941515。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    我很确定。   但我想你可以自己去看看。   以下是链接:

    第18页显示"待定":

    以下是 BOM 链接、以防您也找不到该链接:

    有什么想法?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该原理图适用于 DRA821处理器、因此正确的 PMIC PN 是 TPS65941515。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。   电路板使用的器件是构建/测试的吗?   因为 TPS65941515与原理图和 BOM 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板是使用 TPS659412F5 (PG1.0)构建/测试的。 该器件仅用于预生产。 该平台的最终 PMIC 将是 TPS65941515、在2012年第1季度设置为 RTM。 在原理图层面上、它们非常相似、因为只有少数 GPIO 发生了变化、电源轨保持不变。

    -Mike