This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2085:电源管理论坛

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048988/tps2085-power-management-forum

器件型号:TPS2085

大家好、

我在随附的原理图中为应用选择的 TPS2085DR 在任何引脚上似乎都在超出其绝对最大额定值6V 的范围运行!

乍一看、这似乎 是旧 ULN2003的 MOSFET 实现。

这些器件(电路中有2个)即使在0 - 50 C 的扩展温度范围内也能正常运行

器件中的 MOSFET 开关正常。

有什么关于我们为什么没有看到此器件出现任何故障的评论?

请注意、器件数据表的日期为2000年、并于2007年进行了修订。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ePHI、

    我们不建议也不保证任何超出数据表规格的操作。 这是一个较旧的器件、我们没有太多有关其特性的数据。 在某些情况下、该器件可能在超出保证规格的条件下工作;但是、一个器件可能是临界情况、可能会导致故障。

    此致、

    Kalin Burnside