This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:精度

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048716/tps7a52-accuracy

器件型号:TPS7A52

您好!

我注意到 TPS7A52的数据表有2个精度规格、一个带有偏置轨、另一个没有。  

偏置轨的精度优于没有偏置轨的精度、原因是什么? 这是否意味着、即使在更高的输入电压下、我也可以使用偏置轨并获得0.5%的精度?

谢谢、此致、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         在 BIAS 引脚上提供电源电压主要对低输入电压、低输出电压应用产生影响。 该器 件使用内部电荷泵、该电荷泵可在 VIN≥2.2V 时达到完整性能水平、或在 BIAS 引脚(VBIAS≥3V)的电压源的帮助下、适用于低 VIN 应用、因此该器件的性能更好。 对于更高的输入电压(VIN ≥2.2V)、器件性能不会 通过使用偏置电压源显著提升。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特