This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16570Q5B:CSD16570Q5BT 直接替代产品

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16570Q5B, CSD16415Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048633/csd16570q5b-csd16570q5bt-direct-replacement

器件型号:CSD16570Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD16415Q5

您好!  

我正在寻找 CSD16570Q5BT 器件的直接替代产品。 封装尺寸在 CSD16570Q5BT 和 CSD16570Q5之间相同。 一个是 Q5B 封装、另一个是 Q5封装。 如果有任何差异、请告知我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    感谢您关注 TI FET。 CSD16570Q5B 和 CSD16570Q5BT 是相同的器件。 唯一的差异是卷带上的数量。 CSD16570Q5BT 是一种250件的小卷带、CSD16570Q5B 是一种每卷带2500件的大卷带。 没有 CSD16570Q5。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 如果 CSD16570Q5不是真实器件、那么点击慕斯 :https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/CSD16415Q5?qs=3jfYfyvUSwCEW%252BKykkLBpg%3D%3D&gclid=Cj0KCQjw8eOLBhC1ARIsAOzx5cHwuOynznfLLYmpsRxlTCg32EgQbZrmQ1Y-zk7lKGxq4MWFlMXaWmcaAv01EALw_wcB 上的内容是什么

    如果我购买、这是否会直接替代  CSD16570Q5BT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    Mouser 上的器件是一个不同的器件型号 CSD16415Q5、具有更高的导通电阻:VGS = 10V 时、最大值为1.15mΩ Ω、最大值为0.59mΩ Ω。 CSD16415Q5采用不同的封装、但应与 Q5B PCB 尺寸搭配使用、而不会发生任何变化。 我假设您将其用于热插拔或 OR'ing。 使用 CSD16415Q5时、导通损耗会更高。 如果您计划在应用中使用此 FET、则应确保器件温度仍在限制范围内并增加功率耗散。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    我与我们的 SMT 专家一起检查了 Q5封装在 Q5B PCB 上的放置情况。 他的反馈如下。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    来自 TI SMT 专家:

    如果我们在 PCB 焊盘上放置一个 CSD16415Q5 (DQH0008A)
    CSD16570Q5B (DNK0008A)的布局、将存在悬伸
    超出0.4mm JEDEC 最大限制0.02mm

    从 SMT 和功能的角度来看、这是可行的。

    因为悬伸而有一些风险。

    散热焊盘上的焊料可能会比预期的要早裂开
    从而导致可靠性问题。

     

    封装指示符

    引脚1-4

    引脚5-8

    散热焊盘

    CSD16570Q5B PKG

    DNK0008A

    0.56 X 0.41

    0.46 X 0.41

    3.58 X 4.0

    CSD16415Q5 PKG

    DQH0008A

    0.61 X 0.41

    0.61 X 0.41

    4.018 X 4.42

    Q5B PCB

     

    0.76 X 0.41

    0.66 X 0.41

    4.24 X 4.0

     此致、

    John