This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在将项目文件导入到器件中时、为什么某些 GPIO 引脚会意外打开和关闭?

Guru**** 2761055 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049370/faq-when-importing-a-project-file-into-a-device-why-do-some-gpio-pins-unexpectedly-turn-on-and-off

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

这是预期行为。 将项目文件导入器件时、配置通过序列中的相应 PMBus 命令导入。 导入的参数立即生效。 在该过程的中间、半配置器件以部分配置运行、因此 GPIO 引脚可能会出现意外行为。 导入后、器件需要复位才能正常运行。

如果这种行为有问题、可以使用数据闪存文件(.hex 文件)编程。 使用数据闪存文件编程、所有更改在器件复位之前不会生效。 此操作可防止配置编程期间 GPIO 引脚出现意外行为。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

UCD9090 UCD9090A UCD90120 UCD90120A UCD90124 UCD90124A UCD90160 UCD90160A UCD90240 UCD90320 UCD90320U