This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:添加了具有负输出电压的阐述

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044913/tpsm63606-clarification-to-have-negative-output-voltage

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: TPSM53604

各位专家:

你好。

如果我想使用 TPSM63606设计一个正输入来提供负输出(-15V)、这是可行的吗?

我可以看到、PGND 和 AGND 在其典型的数据表示例中都具有不同的接地基准;它们是内部连接的吗? 如果不是、是否可以将 Vout 作为整个系统的基准侧并将 AGND 引脚读数作为输出(-15V)?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.