This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI USB 转 GPIO 是否可配置?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049343/faq-is-ti-usb-to-gpio-configurable

主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

是的。 Ω 将 USB-TO-GPIO 适配器 kΩ 为 kΩ 总线速度(100kHz 或400kHz)、数据包错误检查(启用或禁用)和上拉设置(开漏、668 μ s、1 μ s 和2.2 μ s)。

当在 TI UCD90xxx EVM 上使用适配器时、除开漏设置外、所有上拉设置均可使用。 当 USB-TO-GPIO 转换器连接到已经具有上拉电阻器的定制板时、应使用开漏设置。

该工具可从 Fusion Digital Power Designer (Tools→SMBus & SAA Tool→SAA)中启动
设置)。

该工具还可从 UCD3xxx 和 UCD9xxx 器件 GUI 启动。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答