This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是警报信号?

Guru**** 2581835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U, UCD90320, UCD90240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049341/faq-what-is-an-alert-signal

主题中讨论的其他器件:UCD90320UCD90320U

警报信号是一个中断线路、用于希望以自身的能力为代价来换取引脚的器件。 ALERT 是一个有线与信号、作为 SCL/SDA。 仅从器件可以通过其要通信的警报信号向主机发出信号。 将其路由到 PMBus 连接器可让 Fusion GUI 监控和显示 ALERT 引脚状态。 此信号是可选的、不具有通信功能、但建议使用。 某些用户可能会将 ALERT 引脚用作故障源来关闭系统、但不建议这样做。 许多其他条件可以将 ALERT 引脚置为有效、例如通信错误和日志已满。 UCD90240、UCD90320和 UCD90320U 器件支持 SMBALERT_MASK 命令、该命令可用于防止警告或故障情况将 SMBALERT 信号置为有效。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答