This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:带电池但不带 VBUS 的系统电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049011/bq25619e-system-voltage-with-battery-and-without-vbus

器件型号:BQ25619E

阅读 BQ25619E 数据表、我不了解当 Vbus 引脚上存在 nop ower 时、系统电压的行为是什么、但 VBAT 引脚上连接了电池充电。 在这种情况下、电源路径管理通过 BATFET 将系统连接到电池、但尚不清楚 SYS 引脚上的电压是什么。 我假设在这种情况下、系统电压将是电池电压、小于 BATFET 的 VDS、对吗? 如果此假设正确、我想知道当 IC 在此情况下运行时、系统最小电压设置(SYS_MIN)的含义是什么。 例如、在这种情况下(Vbus 上无电源)、VSYS_MIN=3.5V (默认值)且电池电压为3.3V 时、系统电压将为3.3-VDS (BATFET)?

提前非常感谢您的澄清。

此致

弗朗西斯科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    9.3.4.1窄电压直流(NVDC)架构仅在存在有效 VBUS 时适用。 在 仅 具有有效电池的补充模式下、VSYS_MIN 不适用、VSYS 在 BATFET 压降下跟随 VBAT。

    谢谢、

    宁。