This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110和酸铅电池。

Guru**** 2810845 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045613/bq34110-bq34110-and-acid-lead-battery

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他部件:GPCCHEMBQSTUDIO

你好! 我尝试为我的12伏铅酸电池制作黄金映像。  该电池有6节电池。 (如标准汽车电池)。  我成功校准电压、电流和温度值。  在 Battery Management Studio 软件的 GPC 周期部分、我看到3个参数(带红色箭头)。  在哪里可以设置电池(铅酸6节电池)的参数 以实现正确的端点、或者 bq 自动检测该值?  在进行 gpc 循环之前、我可能需要一些学习周期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在拍摄黄金映像之前、您需要循环电池以进行学习。 SOC 的默认值正常。 将两个放松时间更改为5小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 一个周期是否足以支持学习周期? 哪种电流最适合学习周期? 我是否需要注意化学设置或 bq 根据学习周期自动检测它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    请使用 GPCCHEM 工具获得良好的化学匹配。 然后、首先对相应的化学物质进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这一点。 但我有一个新电池、没有对任何芯片化学成分进行编程。  一个周期的电荷放电 足以 检测 gpc 周期的 SOC 值。 在哪里可以根据  图表设置充电和放电阈值电压、或者我不这么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    如果您询问要为生成日志文件以提交至 GPCCHEM 而设置的值、请使用下拉电压、因为对于化学成分不正确的监测计、SOC 不是正确的。 电压值根据电池的数据表进行设置。 我相信 GPCCHEM 手册对此进行了解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我已创建日志并从 TI 网站获取 CEDV 数据 zip 文件。 请解释我将此数据编程到芯片上的确切需要是什么?  

    我需要对这些数据进行编程:

    SoC、% OCV、mV
    0 1800
    10 1885
    20 1925年
    30 1954年
    40 1978年
    50 1999年
    60 2018年
    70 2038
    80 2054
    90 2072
    100 2100

    和该数据:

    EMF 1942
    EDVC0 153.
    EDVC1 0
    EDVR1 248.
    EDVR0 77
    EDVT0 3500
    EDVTC 11.
    VOC75 12549
    VOC50 12393
    VOC25 12229

    至 bqStudio 数据存储器-电量监测部分。 但在本节中、我看到的辣椒比我在 ti 的 zip 文件中收到的要多。  在哪里可以找到填充此参数的建议(以红色框表示)?  不幸的是、bqStudio bq34110配置中没有 Chem 部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    这些值将填入"Gas 监测"->"CEDV 配置文件"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、SOC 与 DOD 相反、因此数据顺序相反