This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:对 BQ25720上移除 BATFET 的影响

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ4050, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048720/bq25720-impact-on-removing-batfet-on-bq25720

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQ25731

您好!

在我们的系统中、我们计划将 BQ25720用作 IC 充电器、将 BQ4050用作电池电量监测计。 如果我看一下 BQ25720典型应用、就我的理解而言、有一个 BATFET、它将充当理想二极管并对 LDO 进行预充电。

但从比较表中、我看不到 BQ25731上的 BATFET 电源路径和预充电 LDO 特性。 我的问题:

  1. 我们能否从系统中移除 BATFET? 因为我相信 BQ4050已经具有 CHG 和 DSG FET。 BATFET 功能是否可以由这两个 FET 替代?
  2. 如果从 BQ25720充电系统中移除 BATFET、您将来是否有任何问题/后果?

这是我们将在系统中实现的拓扑图

由此:

成为:

谢谢、

Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Widji、

    建议将 BQ25731用于非电源路径电池充电应用。 BQ25731具有不同的设置。  

    其中一个问题是处理电池电量耗尽的情况。 您是否有权发出命令? BQ25731采用较小的充电电流为 无电电池充电。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我想、如果 BQ4050已经有 PCHG FET 在预充电期间为小电流充电。 您能 更详细地解释一下非电源路径电池充电应用、比如什么时候应该使用这种模型而不是另一种模型吗?  因此、无法从 BQ25720中移除 BATFET?

    谢谢、

    Widji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATFET 将电池与系统分开。 如果您不需要单独的系统电源轨、则可以使用 BQ25731等非电源路径部件。 BQ25731的典型应用包括 无绳电动工具、电池组和移动电源。 由于内部设置不同、建议不要将 BQ25720用于非电源路径应用。