This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1171:VIN 限制

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049088/tlv1171-vin-limit

器件型号:TLV1171

大家好、

我收到了客户的以下问题。 请帮您解决以下问题?

我搜索的是具有的 LDO

  • VIN=5V、
  • Vout=1V2、
  • Iout=1A、
  • SOT223封装  

在现有设计中用作替代产品。

 

TLV1171看起来非常适合。 但是在测试期间,我发现一个问题,即前步5V (tlv1171的 Vin)在上电时出现过冲过冲在大约2ms 的情况下大约为610mV。

 

根据数据表、输入电压限制= 6V。 在这种情况下、它有多重要?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    此 LDO 的绝对最大输入电压为6V、因此在5.61V 时不会损坏器件。  

    请注意、许多规格指定为5.5V、因此在技术上、在此瞬态期间、性能可能与 EC 表中所示略有不同。  但是、在过冲期间对规格的任何实际更改都将非常小、因为它们在5.5V 以上仅为110mV、并且当输入降至<=5.5V 时、器件肯定会处于 EC 表规格范围内。