This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BATFET 如何在 BQ25790、BQ25792、BQ25798和 BQ25672中工作?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049317/faq-how-does-the-batfet-work-in-the-bq25790-bq25792-bq25798-and-bq25672

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ25792BQ25672

在集成降压/升压充电器 BQ25790、BQ25792和 BQ25798以及集成降压充电器 BQ25672中、系统(SYS)和电池(BAT)之间有一个 BATFET。 BATFET 将系统电压和电池电压分开。 这种隔离会产生所谓的电源路径、即使电池电量耗尽、也能将系统调节到最小系统电压(MINSYS)。 电池电量耗尽时、充电器仍可以为系统负载供电。

当电池电压低于 MINSYS 时、BATFET 将以低压降(LDO)模式运行。 它等效于可调电阻器、并限制从系统电压 MINSYS 到电池的电流。 一旦电池电压达到 MINSYS、BATFET 完全打开、并且 BATFET 上的压降只是 BATFET 的 Rdson 乘以充电电流。

当输入电源无法完全支持系统负载和充电电流时、充电器将进入动态电源管理(DPM)操作。 如果输入电流增加至或输入电压降至预设电流或电压阈值以下、输入电流 DPM 或输入电压 DPM 将调节输入电流或输入电压、充电电流将降低以保持功率平衡。 如果充电电流降至零并且系统电流继续增加、系统电压将开始下降。 当系统电压降至低于电池电压时、电池开始放电、以提供系统负载所需的额外系统电流。 此工作模式称为补充模式、允许输入源和电池支持系统。