This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:FCC 电流的更新条件保持为≥3C/32

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049176/bq34110-fcc-update-condition-for-current-remains-3c-32

器件型号:BQ34110

大家好、

我的客户使用 bq34110、但他们的设计能够在达到 EDV2时将电流保持在低电平。 因此、它不应满足 TRM 的这一条件: 当达到 EDV2时、电流保持≥3C/32。

它们的应用:C=100A、但当达到 EDV2时、电流可能为4A 至5A。 注:3c/32在其情况下应为9.375A。

(1)。 我们是否可以更改"电流保持在≥3C/32"以满足其应用要求?

(2)。 如果(1)不能、 我们可以向他们提供什么建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hy、

    我们可以通过私人信息进行讨论。

    它们可能需要在学习放电期间强制使用更高的电流、以获得合格的放电。

    此致、

    Wyatt Keller