This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:同步信号的占空比

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049253/tps62913-duty-cycle-of-synch-signal

器件型号:TPS62913

大家好、团队、

是否可以将多个板载 TPS62913与来自 CPLD 的2.2MHz 同步? 数据表中的占空比要求为45%-55%、CPLD 输出为43%-57%。 这是一个问题、还是 TPS 具有内部占空比校正电路?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。  我们已在占空比超出数据表中45%-55%限制的情况下测试了 TPS62913、并且未发现任何问题。  我正在研究该规格如此保守的原因。 下面显示了在占空比为70%的情况下以外部同步运行的器件示例: