This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:有关输入浪涌电流的问题

Guru**** 2506255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049184/lmz31530-question-about-inrush-current-of-input

器件型号:LMZ31530

大家好、团队、

我的客户询问 Vin 的浪涌电流限制。 您是否有 PVIN 和 VIN 电流限制值的数据?

输入电压:13V

输出电压:1.1V

输出电流:15A~20A

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:  

    LMZ31530没有任何浪涌电流限制、因为它与 PVIN 或 VIN 引脚检测到的电流有关。 但是、浪涌电流将受到输出电流限制的限制。 在启动期间、此输出电流将包括器件所见负载以及为输出电容器充电所需的电流。 如果这两个电流之和超过器件的过流保护阈值、则器件将进入过流保护。

    可使用以下公式计算为输出电容器充电的电流

    如果负载是电阻性的、器件在启动期间看到的负载可能取决于软启动斜坡期间的电压。 如果负载是恒定电流、那么我假设负载在达到为负载供电所需的输出电压电平时完全启用。

    此致、

    Alec Biesterfeld