This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303J 充电电流问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049114/bq25303j-bq25303j-charge-current-question

器件型号:BQ25303J

大家好、

我将 BQ25303J 用于一个项目、我需要充电电流大约2.5~3 A、但是我看到在电气特性中、它没有将该选项显示为测试条件之一、这是否意味着不建议这样做。 它仅显示充电电流1.72A、1A 和0.5A 的测试条件、我只想确保如果我选择13.33k 欧姆的 Rchg、并且 Ichg 为3A、它将正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、它可以支持高达3A 的充电电流、建议的工作范围可在数据表的表8.3中找到。 电气特性表将仅显示几个点、因为无法为每个单个可编程充电电流范围提供最小最大规格。