请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25303J 大家好、
我将 BQ25303J 用于一个项目、我需要充电电流大约2.5~3 A、但是我看到在电气特性中、它没有将该选项显示为测试条件之一、这是否意味着不建议这样做。 它仅显示充电电流1.72A、1A 和0.5A 的测试条件、我只想确保如果我选择13.33k 欧姆的 Rchg、并且 Ichg 为3A、它将正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.