请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913 大家好、团队、
我已附上 TI 工作平台的仿真报告。 +12V 输入、+3.3V 输出、1A 负载、2.2MHz 开关频率。
e2e.ti.com/.../TPS62913_5F00_Ripple.pdf
输出峰间输出纹波为245.84µV μ V (第6页)、而数据表显示了该频谱在开关频率下为一位数 µVrms:
我如何将这两者关联起来?
谢谢、此致、
Hans