This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:SEPIC 中的 LM5022、IC 出现故障、发热

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048502/lm5022-lm5022-in-sepic-ic-fails-runs-hot

器件型号:LM5022

我在 SEPIC 配置中有一个 LM5022、它的电压范围为5-35Vdc。 最大持续电流约为1.5A、短时间内脉冲电流高达5A。 输出连接到 LED 电流源电路以驱动电源 LED。

我遇到的问题是、LM5022有时(大约每10个组件中有1个)会立即出现故障(在上电或首次连接负载时)。 LM5022体将变得非常热、并消耗大量电流。 更换它通常可以解决该问题。

我不确定是什么导致了这种间歇性问题、并且我无法重现此故障发生的时间或方式。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1832.Driver.pdf

    随附电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    为了确保我们在右侧进行调查、最好先检查几件事情。

    您是否已经检查了故障电路板上的焊接情况?

    您是否曾尝试在发生故障的电路板和通过电路板上交换器件? -问题是否与设备有关?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan
    感谢您的输入。 仔细检查后、我发现检测电阻器(R6)和 MOSFET (Q1)损坏。 电阻器被欠压、显示了一些表面损坏、MOSFET 似乎在 D-S 上短路 周围连接的铜变暗、因此很明显、存在一个极高的电流消耗事件、会显著加热这些组件。

    电路板焊接质量良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您提供信息。 那么 、我将关闭该线程。

    如果您有任何其他问题、只需回复即可重新打开此主题或为另一主题启动新主题。

    此致、

     Stefan