This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:LM5071多输出参考电路、以及(一般情况下)在 POE PD 反激式设计上将5V 调节为5.5V

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071, PMP11107, TPS23753, TPS23730, TPS23753A, TPS23731, TPS23734, TPS23758, TPS23758EVM-080, TPS23731EVM-095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048896/lm5071-lm5071-multiple-output-reference-circuit-and-generally-adjusting-5v-to-5-5v-on-poe-pd-flyback-designs

器件型号:LM5071
主题中讨论的其他器件: PMP11107TPS23753TPS23730TPS23753ATPS23731TPS23734TPS23758TPS23758EVM-080TPS23731EVM-095

您好!

我们正在将 POE (作为 PD)设计到新机器设计的多个电路板上。  供参考: 我们打算设计一个电路来满足三种应用(不同的 PCBA)的需求。

有两种可能的(隔离式)拓扑:

1)一个双输出 POE-PD 电路: 电流小于2A 时为3.3V、电流小于0.6A 时为5.5V

2) 1)单输出 POE-PD 5.5V (电流小于3A 时)、后跟 LDO 以创建3.3V 下行流。

不幸的是、在当今的供应链中、我们首先要寻找"可用的产品"、而不是"我们需要的产品"。

在这方面、我们介绍了 LM5071及其评估套件设计(请参阅 LM5071数据表中的图17)。   我知道该套件已不再可用、但它确实包含了我们所寻找的特定双输出(上面#1)的设计...令人惊讶的是、所有主要组件(如变压器也可用)都是如此。

问题:

LM5071显示了有效的生命周期。   是否推荐用于新设计?  这是一段很长的时间,似乎…

2.如果使用 LM5071会出现问题、您是否有建议在该特定参考电路中更换 LM5071、或者您能否指向另一个符合此要求的示例2输出电路?

此外、对于上面的拓扑#2 (单个5.5V 输出)....ca、我们使用任何可用的具有5V 参考设计的 POE PD 控制器芯片、并将其 R2R 电阻梯修改为其 FB 引脚、以便 将其从5V 设计调整为5.5V 输出(即仅10%更改)?   或者、它还有更多的东西吗?   您对此有什么建议吗?  

感谢您的支持。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    您可以考虑使用类似 PMP11107的器件。  

    https://www.ti.com/tool/PMP11107

    您可能需要重新设计变压器、以便从3.3V 电压轨获得更大的功率、但磁性供应商能够做到这一点。  

    LM5701是一款适用于1类应用的 PoE PD + PWM 控制器。 请注意、输入端只能提供13W 功率、因此必须考虑效率下降。  

    我们在这个电源领域拥有多代新器件。  我推荐使用 TPS23753A 或 TPS23731 (对于最新功能、如果您确实需要5.5V/3A)。 TPS23753A 也可替代 TPS23753。 TPS23731可替换为 TPS23734和 TPS23730。  

    TPS23758集成了初级 MOSFET、可提供最高的集成度。  

    TPS23758EVM-080为5V/2.3A、但我们已测试了高达3A 的变压器。 此设计还具有3.3V 型号。

    如果您需要更大的功率、TPS23731EVM-095为5V/5A。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速回复。

    遗憾 的是、查看 TI 和正常分销渠道后、您建议的器件均不可用。   这就是为什么我最初联系询问 是否 建议在新设计中采用 LM5071。   我可能不会从您的反馈中收集信息。

       - LM5071是否 推荐用于新设计?

    此外,关于我将5V 反激式设计修改为5.5V 的问题… 在您推荐 的 TPS23731EVM-095中、可以调节电阻器 R35和/或 R38、以便将输出从5V 更改为5.5V 甚至6V。   

      也就是说、我们能否修改反激式设计反馈环路中的电阻梯、以便在不改变磁性元件的情况下移动电源轨10%或20%?

    谢谢你

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    只要 TI.com 上的器件处于活动状态、就可以在新设计中使用该器件。 但是、正如您发现的、如果器件/EVM 是在十年或两年前制造的、那么目前并不是所有这些特定器件都可用。 我们的设计不使用任何特殊的磁性元件或无源器件、因此如果您可以搜索、我确信有替代器件。  

    您可以通过更改电阻器将5V 设计修改为5.5V。 在6V 时、我强烈建议重新设计。 我最近将设计从5V 更改为4.5V、反馈电路仍需进行调整、因此您应该在设计测试中检查这一点。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。  感谢您的意见。