This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:正常运行状态期间 OUT 引脚的电压电平

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049131/tps23523-voltage-level-of-out-pins-during-normal-operation-state

器件型号:TPS23523

大家好、

TPS23523中有多个输出引脚。

在正常运行状态(VCC 被正确应用并且没有故障条件)期间、SS 引脚和 TMR 引脚上应该出现什么电压?

我认为 PGb 应该为0V (低电平)、REF 引脚应该为5V。

2.如果 VCC 被正确应用、REF 引脚应该仍然输出5V 电压、即使热插拔处于关闭状态。 我的理解是否正确?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您与我们联系。 请按您的查询顺序查看回答。

    1)在 SS 和 TMR 引脚上成功启动电压(无故障)后、两者都将为0V

    2) 2)是、请参阅以下波形。

    3) 3)不正确、当栅极完全增强时、REF 引脚上的电压将为5V。 请使用以下波形。