This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS826711:TPS826711SIPT

Guru**** 2528350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044478/tps826711-tps826711sipt

器件型号:TPS826711

器件  TPS826711SIPT 上有3个标记、如果有任何标记有助于验证 标记的含义?

"4A"是什么意思?  

生产日期代码是否为2050+?

如果标记显示、 这是 TPS826711SIPT 的正确部件

inquire  verify Marking of part#TPS826711SIPT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在处理您的请求、并将在明天提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,请帮助,再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我分享 一下 TPS826711SIPT 的实际器件标识

    根据标记、它应该是 YW 而不是4A。 能否请您分享 TI 的批号照片 (将在数据包中)。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、请找到此部件的标签、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将与我们的 CQE 团队联系、并在一两天内向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我仍在等待 CQE 团队的反馈。 不幸的是,这一工作所需时间比预期的要长。 感谢您的理解。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有更新吗? 请帮助分享 FA 报告、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的回答。  

    因此、我从 CQE 团队了解到、基板上的标记错误、但电气上的部件是正确的、应该为您提供所需的输出值。 您在获得1.8V 电压时是否遇到问题?

    此致、

    Febin