This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630技术讨论

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049175/lmr33630-lmr33630-technical-discussion

器件型号:LMR33630

大家好、

我们的 DIN LMR33630有一款很好的新器件!!!

LMR33630 Tj 134是计算值。 该值是否适合设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    很高兴听到了好消息!

    关于结温、建议的工作条件将工作温度范围限制在-40°C 至125°C 范围内 请遵循此指南。  在高于125°C (< 150°C、绝对最大 值)的结温下运行虽然有可能、但会降低器件的寿命。

    您可以建议您的客户通过布局或其他冷却方式提高热性能。

    此致、

    小燕